欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

研磨机的特点

  • 2023.03.30 10:11:07
  • 米思米
  • 1201

 钻头研磨机

这种机器是用于研磨已经失去锋利度的钻头切削刃,从而恢复其锋利度。

研磨机的特点

优点

·         当高速钢和硬质合金钻头的切削刃磨损而失去其锋利度时,可以通过用磨床研磨来恢复锋利度,但这需要相当高的熟练度,而使用钻头研磨机则可以确保任何人都能稳定地完成钻头研磨。

·         钻头研磨机通常结构紧凑,可以在小空间内使用。

【注意事项】
从侧面看,常规钻头的尖端是切削阻力较低的118~120度。如果尖端的削薄中心偏离,则无法钻出直孔。或者会导致钻头断裂,因此请使用钻头研磨机,根据削薄的类型相应进行加工。

需要长寿命砂轮时

用于高速钢钻头时是指硼砂(CBN)砂轮,而用于硬质合金钻头时则是指金刚石砂轮。

项目 \ 种类

山形钻头

平头型钻头

一字型钻头

倒角钻头

形状

研磨机的特点

研磨机的特点

研磨机的特点

研磨机的特点

顶角

高速钢118° 硬质合金130°

-5°~-10°

0°(180°)

90度

用途

常规钻孔

薄板(1mm以下)

锪孔

倒角

什么是减薄

是指用于在芯厚部位形成切削刃的研磨加工。仅将凿入部分的芯部厚度稍稍减小,形成负前角的切削刃。通过减薄可以改善咬合性并降低切削阻力,从而可以提升钻孔效率。

形状

X型

研磨机的特点

XR型

研磨机的特点

S型

研磨机的特点

N型

研磨机的特点

优点

推力载荷大幅度降低,咬合性得以提升。当芯厚较大时有效。

与X型相比,咬合性略差,但是切削刃的强度较高,被切削材料的适用范围更广。长寿命。

易于研磨,通常较多。

当芯厚较大时有效。

主要用途

一般加工、深孔加工

一般加工、不锈钢加工

钢、铸铁、非铁金属的一般加工

深孔加工

要点如下!




·     请确认要研磨的钻头的研磨范围。

·     请确认要研磨的钻头的顶角。

·     请确认要研磨的钻头的削薄形状。

·     请确认钻头的使用目的。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities